This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:有关 BQ28Z610 功能的问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ28Z620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560356/bq28z610-questions-about-bq28z610-functions

器件型号:BQ28Z610
Thread 中讨论的其他器件: BQ28Z620

工具/软件:

大家好:

一个客户正在考虑使用 BQ28Z610。

此时、他们有以下问题。
请你给我答复。

问题 1:
BQ28Z620 已发布。
BQ28Z620 的性能是否优于 BQ28Z610 
换句话说、它们 是否应该使用 BQ28Z620?

问题 2:
他们想知道以下内容。
是否有任何说明这些主题的文档?
1.该 IC 如何检查蓄电池的老化程度?
2.它使用什么信息来作出这种决定,
  例如电池的内部阻抗、剩余电荷计算和周期数?
3. 这些信息是通过 I2C 接口提供给 MCU 的吗?


非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、同时请附加与项目关联的.gg/.log。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    Q1:BQ28Z610 和 BQ28Z620 之间的差值是 I/O 电压。 没有性能变化。  

    问题 2: https://www.ti.com/lit/an/slua450a/slua450a.pdf 

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonny、

    非常感谢您的回复、很抱歉我的回复太晚了。

    该文件对我们非常有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。