This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:如何处理未使用的端子 BATDAV、BATSRC、ACDRV、SYS

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562371/bq25751-how-to-handle-unused-terminal-batdav-batsrc-acdrv-sys

器件型号:BQ25751


工具/软件:

您好 Christian:

感谢您的大力支持。

我的客户目前有关于 BQ25751 的问题。
请你给我答复。

问题 1:
您发送给我的零件计算工具中的原理图没有 BATDRV(15 号,输出)、BATSRC(16 号,输入)、

ACDRV(31 号,输出)、SYS(32 号,输入)、因为未实现电源路径。
您能告诉我如何处理未使用的端子吗?

问题 2:
如果 BQ25751 数据表中介绍了 Q1 中的端子处理方式、您能告诉我页面或小节编号吗?

问题 3
您能告诉我如何 选择 MOSFET(图 8-1 原理图中的 Q1~Q4)  来实现电源路径。

再次感谢大家、此致、
Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    [quote userid=“190215" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562371/bq25751-how-to-handle-unused-terminal-batdav-batsrc-acdrv-sys
    您发送给我的零件计算工具中的原理图没有 BATDRV(15 号,输出)、BATSRC(16 号,输入)、

    ACDRV(31 号,输出)、SYS(32 号,输入)、因为未实现电源路径。
    您能告诉我如何处理未使用的终端吗?

    请参阅 BQ25751 数据表中的典型原理图:

    [quote userid=“190215" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562371/bq25751-how-to-handle-unused-terminal-batdav-batsrc-acdrv-sys
    您能告诉我如何 选择 MOSFET(图 8-1 原理图的 Q1~Q4)  来实现电源路径。

    对于 BATFET_ACFET、我建议选择具有低 RDS (ON) 2m Ω 至 5m Ω 和 VDS 至少为最大输入电压 1.5 倍的 FET。 我还建议确认 BQ25751 栅极驱动器能够支持所选的 FET。

    我会推荐 NTMFSC4D2N10MC 或 AON6276。 这些是我们在 EVM 上通常使用的工具。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Christian:

    非常感谢您的大力支持。

    您的回复对客户和我都很有帮助。

    我可以再问您一个问题吗?

    他们也使用 BQ25751 开发无电源路径的铅酸电池充电器。

    在没有电源路径的应用中、 BATDRV(15 号,输出)、BATSRC(16 号,输入)
    ACDRV(31 号,输出)、SYS(32 号,输入)是否要连接到?

    非常感谢您的答复。

    谨致问候、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    请参阅此常见问题解答: 【常见问题解答】BQ25750 和 BQ25751:如果不需要电源路径、如何连接 BQ25750 或 BQ25751 IC 

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    非常感谢您的迅速答复。

    此常见问题解答非常有用!

    在客户案例中、他们不使用背对背输入 MOSFET。
    对于这种情况、是否可以 让 ACDRV 保持打开状态?

    我在 BQ25751 数据表中也找不到无电源路径情况下的这些连接。
    除了上面的 E2E 主题外、您是否有任何说明无电源路径连接的文档
    客户想要获得什么?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    在客户案例中、他们不使用背对背输入 MOSFET。
    对于这种情况、可以 让 ACDRV 保持打开状态吗?

    是的、如果不需要背对背 MOSFET、ACDRV 可以保持悬空。

    此外、在 BQ25751 数据表中、我找不到无电源路径情况下的这些连接。
    除了上面的 E2E 主题
    外、您是否有任何说明无电源路径这些连接的文档?

    不、这仅在常见问题解答中提供。 常见问题解答中对这些连接是否有任何混淆?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    非常感谢您的答复。

    编号 他们没有困惑。

    但他们花了一段时间才 找到连接。
    因此、他们想 TI 在 BQ25751 数据表中进行说明。
    是否有任何计划添加它?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    因此、他们想 TI 在 BQ25751 数据表中对其进行解释。

    我会将建议添加到我们的数据表更改列表中、以供将来修订。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    非常感谢您的迅速答复。

    我期待看到新版本的数据表。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。