This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8864S-Q1:LP8864 升压输出

Guru**** 2609965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561942/lp8864s-q1-lp8864-boost-output

器件型号:LP8864S-Q1


工具/软件:

LP8864 芯片未连接到一串灯。 测试二极管后、电压为 43V。 发生什么事了? 连接灯串后、它不会正常亮起。 是因为芯片已损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家会尽快为您提供帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     嗨、Haitao

    由于升压输出为 43V、因此控制器正常工作。  请问您在连接到面板时是否触发了任何故障? 是否报告了任何类型的故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian

    感谢您的答复。 测试期间可能会触发故障、因为在测试过程中发生了电弧。 但再次通电后无法自行恢复? 在我们稍后进行调试后、我们发现芯片确实没有损坏、但 MCU 需要重新烧录程序、然后才能恢复正常。 您能解释一下吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们会与我们的专家核实并尽快更新您...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haitao

    您可以善意地读回器件故障吗? 它看起来 LED 灯串有一些问题,请检查 LED 面板是否正常工作和连接。