This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460:LM62460 的原理图审阅

Guru**** 2613495 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561601/lm62460-schematic-review-for-a-lm62460

器件型号:LM62460


工具/软件:

你好

我需要 24V 至 5V 的降压转换器。 您能否对提交的文档进行原理图审阅? 它只有一页。

谢谢 youe2e.ti.com/.../LM62460.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mirza:

    您能否提供有关您应用的一些信息、以便我可以确认原理图是否正确?

    VIN 范围、VOUT、负载、开关频率、运行模式、  等

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉。

    我的输入可以低至 16V、高至 35V。 但这些只是短期瞬态。 标称输入电压为 24V。 我正在寻找一个在 PFM 模式下工作的 0.4MHz 开关。 所需的输出电压为 5V 5A(持续驱动欧姆负载)。  

    RESET 引脚(引脚 10)应用作电源正常信号。 我通过 100k 上拉电阻 (R69) 实现了它。 在 LTSpice 我做了一个模拟 RESETn。 I 将开漏近似为 BSS84。 没关系吗? 这应该起作用吗?  

    我将 SVIN 建模为 LM62460 的输出电压。 根据数据表、ODS 是“带滤波器和延迟释放的复位输出“。 Q1、R1 和 C1 是驱动电路。 STRTn 是我需要的输出信号。 请参阅随附的图片并确认其功能。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mirza:

    原理图看起来大多不错、 只有一点注释:

    根据数据表中的公式、-R71 应接近 17.4k

    请相信它看起来没有问题。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢。 我将更新 R71。  

    您能否评论 RESETn 引脚的仿真设置。 可以将 RESETn 仿真为通用开漏、还是还有其他吗?

    Mirza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mirza:

    可以将其建模为开漏、如果要使其更“准确“、您 也可以对 FET 的导通电阻进行建模、可以在数据表的第 7.5 节中看到相关值。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢...这回答了我所有的问题