工具/软件:
你好
我需要 24V 至 5V 的降压转换器。 您能否对提交的文档进行原理图审阅? 它只有一页。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
很抱歉。
我的输入可以低至 16V、高至 35V。 但这些只是短期瞬态。 标称输入电压为 24V。 我正在寻找一个在 PFM 模式下工作的 0.4MHz 开关。 所需的输出电压为 5V 5A(持续驱动欧姆负载)。
RESET 引脚(引脚 10)应用作电源正常信号。 我通过 100k 上拉电阻 (R69) 实现了它。 在 LTSpice 我做了一个模拟 RESETn。 I 将开漏近似为 BSS84。 没关系吗? 这应该起作用吗?
我将 SVIN 建模为 LM62460 的输出电压。 根据数据表、ODS 是“带滤波器和延迟释放的复位输出“。 Q1、R1 和 C1 是驱动电路。 STRTn 是我需要的输出信号。 请参阅随附的图片并确认其功能。
谢谢你