This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8867-Q1:输入电压高于升压电压

Guru**** 2609965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563266/lp8867-q1-input-voltage-above-boost-voltage

器件型号:LP8867-Q1


工具/软件:

您好:

我之前针对进行了一些计算、在某些情况下、输入电压会超过升压电压。 假设输入电压为 36V、升压电压为 29V。 那么会发生什么呢? I 的输入电压范围为 16V 至 36V、输出电压范围为 29V 至 35V。 数据表中显示、I cannot Use SEPIC 配置似乎是因为输入和输出电压之和超过 49V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家会检查和更新你很快..