This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:验证 BQ27Z746 硬件保护的默认延迟时间。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563044/bq27z746-verify-the-default-delay-time-of-hardware-protection-of-bq27z746

器件型号:BQ27Z746


工具/软件:

您好、 我们正在对电池进行一些安全测试。 当只更改硬件保护的触发值时、我们认为延迟时间与数据表默认值保持相同。

实际上、其他四个延迟时间都达到了、但在我们进行测试时、OCC 延迟时间看起来为 5~7ms。

因此、我们读取 protectorimage1 以在电量计中查看实际的十六进制值。 是 02 41 04 00 02 41。 我们使用转移工具。 只有 SCD 和 UVP 符合数据表。

但 OVP 为 3.9ms(数据表为 1000ms)、OCD 为 15ms(数据表为 7.8ms)、OCC 为 7.8ms(数据表为 15.9ms)

我们想知道为什么 protectorimage1 中的值与默认值不同。

但在我们的测试中、只有 OCC 延迟时间超出预期。 为什么?

然后我们尝试修改 protectorimage1。

但失败了。 我们还想知道在哪一步出现了问题。  

在此过程中、自动刷新功能被关闭、CAL 被启用、器件保持在解锁状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、同时请附加 相关的 .gg/.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    修改保护 1 的问题已经解决。  

    现在的问题是:

    protectorimage2 值翻译工具: