工具/软件:
您好、 我们正在对电池进行一些安全测试。 当只更改硬件保护的触发值时、我们认为延迟时间与数据表默认值保持相同。
实际上、其他四个延迟时间都达到了、但在我们进行测试时、OCC 延迟时间看起来为 5~7ms。

因此、我们读取 protectorimage1 以在电量计中查看实际的十六进制值。 是 02 41 04 00 02 41。 我们使用转移工具。 只有 SCD 和 UVP 符合数据表。
但 OVP 为 3.9ms(数据表为 1000ms)、OCD 为 15ms(数据表为 7.8ms)、OCC 为 7.8ms(数据表为 15.9ms)。
我们想知道为什么 protectorimage1 中的值与默认值不同。
但在我们的测试中、只有 OCC 延迟时间超出预期。 为什么?


然后我们尝试修改 protectorimage1。
但失败了。 我们还想知道在哪一步出现了问题。
在此过程中、自动刷新功能被关闭、CAL 被启用、器件保持在解锁状态。