This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069:过流保护和输出振荡

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560803/lm5069-lm5069-over-current-protection-and-oscilliation-of-output

器件型号:LM5069


工具/软件:

您好、我们发现 过流保护存在意外行为。
我们正在测量电子负载、并详细介绍以下内容。

当我们将电流设置为 16A 时,它工作正常,并开始重新启动序列。
但经过 8 次计数,它看起来试图重复开和关。
也许这是因为电子负载一直试图灌入 16A 电流。

但当我们将电流设置为 15.5A 时、热插拔看起来试图从重压中重复开/关操作。

具有 16A 设置的波形(CH1:VIN、CH2:Vout、CH3:Vtimer、CH4:Vsense、CH5:电流)

-采用 15.5A 设置的波形

我们想知道当它重复进行导通和关断时会发生什么。
7mΩ 的 Pararell((3.5mΩ 总计)用于 Rsense。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。  请分享您的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 如果您想知道什么、请告诉我。