This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:BQ79600 作为基底器件(网桥)、以及如何在 OV/BQ79718 状态下从堆栈器件唤醒 UV

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600EVM, BQ79600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559087/bq79600-q1-bq79600-is-as-base-device-bridge-and-how-to-wake-up-from-stack-device-bq79718-at-ov-uv-status

器件型号:BQ79600-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79718-Q1

工具/软件:

BQ79600 作为基底器件(桥接器件)和

如何在进入睡眠模式之前设置 bq79600 和 bq79718 的寄存器值和序列、以启用从堆栈器件 BQ79718 的 OV/BQ79718 UV 状态下唤醒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    您需要实现称为反向唤醒功能的功能。  
    BQ79600 数据表中提供了相关信息。  

    此致、

       Quentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、

    我们希望实现从堆栈器件 BQ79718 通过 OV/INH 故障音调唤醒、当 UV 达到 OV/INH 阈值时、会发送故障音调以触发 BQ79600 UV 引脚输出高电平、
    BQ79600 和 bq79718 设置如下:
    BQ79600 DEV_CONF1:[TONE_RX_EN][NFAULT_EN]、DEV_CONF2:INH_DIS[1:0]=00。
    2.BQ79718 DEV_CONF1:[FTONE_EN]、[NFAULT_EN]
    BQ79718 设置 OV/BQ79718 阈值并启用 UV。
    广播写入 GOTOSLEEP
    向 BQ79600 发送 Slp2ACT Ping
    6.BQ79600 goto_shutdown
    然后、将电芯 01 的外部电压调整至 18、使其超过 OV 阈值。

    测量结果显示 BQ79600EVM 的 INH 输出没有变化、但保持在低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、

    我的同事 Peter 也在处理这个问题。 你能回答他的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin:

      根据 Peter Cheng 的说明(如下所示)、我们进行了一些验证、当 BQ79718-Q1 在睡眠模式下运行时、使用示波器从 BQ79718 器件获取正确的故障音调脉冲、因为我们设置了 BQ79600-Q1 关断模式。 在 BQ79600-Q1 进入 SHUTDOWN 模式之前、我们是否还需要设置[SNIFDET]= 1 和[SNIFDET_DIS]= 0 以使 BQ79600-Q1 进入检测故障音调触发 INH=1 用于反向唤醒功能?  

     

    谢谢你  

    Roy[

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    正如 Roy 提到的、您必须启用 SNIFDET 寄存器才能正确使用反向唤醒。 BQ79600 数据表中对此进行了介绍。 器件正在等待 BQ79600 侧接收故障音调、而 BQ79600 上的监听器将使器件转换到验证模式以对故障音调进行计数。  

    此致、

    Esteban

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在执行上述设置以启用 AFE 反向唤醒后、最后一步让 bq79600 进入睡眠模式或关断模式有何差异?