This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546E25:施加外部 5V 辅助电源的序列

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25, TPS54KC23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563199/tps546e25-sequence-for-applying-external-5v-bias-power-supply

器件型号:TPS546E25
主题中讨论的其他器件: TPS54KC23

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

TPS546E25 数据表指出:
“在双电源配置下、PVIN、VCC 偏置和 CTRL 是用于启用器件的信号。 对于启动序列、TI 建议先于 VCC 轨向 PVIN/VDRV 引脚应用外部辅助电源。 A
实际启动序列示例是首先应用外部 5V 辅助电源、然后在 PVIN 上应用 12V 总线、然后 CTRL 信号变为高电平。“

在由单个 12V 电源供电的产品中、需要使用一个将 PVIN 与 12V 电源断开的电路来遵守此建议。 这样的电路是不可取的。

在我们的产品中、5V 电压轨的上升时间明显晚于 12V 电压轨(大约 800ms)。 在这种情况下、我们是否可以假设 TPS546E25 最初在向 PVIN 施加 12V 电压时以单轨模式运行、然后在施加外部 5V 辅助电源后自动切换到双轨运行?

我们的产品的上电顺序如下:
向 PVIN 施加 12V VCC 电压→5V 电压施加于 VDRV/PVIN→EN 引脚变为高电平。

我们将在外部 5V 辅助电源和 VDRV_/ VCC 引脚之间添加一个肖特基势垒二极管、以防止外部电流异常。
采取了这些对策后、是否可以按照 VCC→VDRV/PVIN 的顺序施加功率?

TPS54KC23 数据表中有类似的说明、我们认为采用相同的对策也对该器件有效。  这是正确的吗?

此致、

Ayumu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayumu,  

    感谢您仔细阅读数据表。  

    您的序列是 VCC  通过二极管将 12V 电压连接到 PVIN、然后通过二极管将 5V 电压连接到 PVIN/VDRV、以避免 VCC 和产生过多的电流消耗

     可接受 CNTL 来启用开关。

    我们希望避免在器件开关时向 VCC 施加外部电源。   

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您回答我的问题。 我的所有问题都已得到解答。

    Ayumu