This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60440:固定负载的最小输出电容要求

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM60440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563578/lm60440-minimum-output-capacitance-requirement-for-a-fixed-load

器件型号:LM60440


工具/软件:

我正在研究如何在 LM60440 应用中使用 LM60440、在该应用中、我们只会将珀耳帖 TEC 模块直接连接到电源的输出端。  也许我过度简化了这个过程 — 但我认为这基本上是一个固定负载,因此不会预计出现任何瞬态。

电源的输出将设置为 7V、在 7V 时、我期望珀耳帖消耗大约 3A 的电流。

为了计算最小 Cout、我使用了数据表中的公式 (5)、 但我不确定对于  Δ ΔIout /Δ ΔVout 应该使用什么。  我是否应该设置 ΔIout /ΔVout = 1?

感谢您的帮助!