This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:高压电池设计

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562929/bq79616-hv-battery-design

器件型号:BQ79616


工具/软件:

您好:

我正在为高压电池 (800V) 开发一个 BMS 项目。 我们购买了 BQ79616 评估板来测试 IC 功能。 在查看数据表时、我注意到 IC 不包含电流测量值、应与 BQ79656 配合使用来获得此测量值。

除了这些测量之外、我还需要 BMS 能够监测电池的 SoC 和每节电池的 SOH。 但是、我找不到可堆叠并提供 SoC 和 SoH 诊断的 IC。 是否有任何文档介绍了我需要使用哪些 IC 来设计同时提供 SoC 和 SoH 的高压 BMS?

此致、