This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A14:I-Bias 规格

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558471/tps7a14-i-bias-spec

器件型号:TPS7A14


工具/软件:

尊敬的专家:

我对 TPS7A14 有一个快速的疑问。 我看到数据表中有关 1A IOUT 的 I 偏置电流规格、您是否详细了解该电流针对 50mA Iout 的情况?

我主要想评估这是否更适合采用会造成偏置电流损失的超压降、或者对于需要更高 PSRR 的 1.2V ~50mA 应用、使用常规的@150mV 器件(如 TPS7A2018)。  

请告诉我您的想法!

谢谢您、

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、McKenna、

    我正在调查您的问题、请至少留出 2 个工作日来回答。

    谢谢

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vahnroy、

    后续行动。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    对于 DRV 封装、Ibias 最大值约为 41.7、对于 ybk 25.3

    希望这对您有所帮助、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vahnroy、

    感谢您为我收集这些信息。 我更想问具体的用例值。 假设以下数字的单位为 uA、则 1.2V @50mA 用例的最大偏置电流是 41.7uA?

     

    只是想再次强调这个问题、如果您需要任何澄清、请告诉我。

     

    我对 TPS7A14 有一个快速的疑问。 我看到数据表中有关 1A IOUT 的 I 偏置电流规格、 您是否详细了解 50mA Iout 的电流情况?

    我主要是 尝试评估这是否更适合使用会造成偏置电流损失的超压降、或对于 1.2V ~50mA 应用、使用 TPS7A2018 等常规@150mV 器件 PSRR 的器件。  

    谢谢!

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、McKenna、

    是的、这些值适用于特定用例。 这些值是否符合您的应用需求?

    谢谢、

    Vahnroy