This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:在不使用 BQStudio 的情况下提取黄金映像以实现准确的 SOC、并将其应用到每个器件

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561239/bq27z746-extract-golden-image-for-accurate-soc-without-bqstudio-and-apply-it-to-every-device

器件型号:BQ27Z746
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好!  

我们使用 BQ27Z746、不属于电源管理模块。 根据我的理解、我们必须训练 BQ 芯片以获得准确的 SOC。 完成后、我们能否在没有 BQStudio 的情况下提取这些生成的参数并将其写入其他 BQ 芯片。 我们可以使用 常规 I2C 来实现这一点吗? 因为在制造领域、我们是应该通过对一个或两个周期进行充电和放电来训练每个 BQ、还是应该有一个周期足以训练、提取该信息并将其写入所有 BQ 器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、根据我的理解、我们需要 bqstudio 来对不同的化学 ID 进行编程? 是否可以使用 i2c 命令来执行此操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    是的、您需要 BQStudio 对新的 chemID 进行编程并创建黄金映像。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、即使我们通过 i2c 命令从 MCU 修改所有数据闪存设置也是如此。 Bq 的行为完全符合我们的要求。 我们无法使用 BQ27Z746 提取“黄金映像“并将其应用到我们的所有器件中?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要使用 BQStudio 来提取黄金映像。 然后、您可以使用您的 MCU 将黄金映像编程到电量计中。 Golden Image 包含准确计量所需的内部参数。  

    此致、  

    Jonny。