This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM72880-Q1:序列时序控制

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559305/lm72880-q1-sequence-timing-control

器件型号:LM72880-Q1


工具/软件:

您好、

客户希望在一个电路板中采用该器件的 4U。

这些器件必须以 100ms 的时间顺序导通。

但导通由 I2C 控制、难以满足此要求。

您有任何建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    负责该器件的工程师是 OOO、将于 9 月 8 日返回。

    谢谢您、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David  

    我正在检查是否可以使用 EN 引脚。 当答案准备好后、我会再次回来。

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David  

    我们尚未 在此配置下完全验证器件、但根据我的基准测试、您可以在 V (EN)=~ 0.7V 至 0.8V 时使用 I2C 对器件进行编程和启用。 然后、 通过将 V (EN)>1.05V 增大到 1.05V、以 100ms 的延迟依次打开它们。  

    - EL