This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ7695202PFBR

Guru**** 2613485 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558686/bq76952-bq7695202pfbr

器件型号:BQ76952
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

主题:BQ76952–OCD1/OTD 保护不闭锁(DSG FET 反复切换开/关)

说明:
我们正在在过流放电和过热放电条件下测试 BQ76952、但保护行为与我们的预期不符。

Protections:OCD1:Threshold = 280A
Protections:OCD1:Delay = 400ms
测试条件:
通过电子负载施加 290A 负载时:

当 OCD1(放电过流 1)被触发时、预期行为是 DSG FET 应关断并保持锁闭。
但在实践中、DSG FET 会暂时关断、然后立即重新导通。 在 OCD1 延迟时间之后、该周期连续重复(所连接的示波器图像显示了 DSG 引脚波形)。
使用 OTD(放电过热)也可以观察到相同的现象。
其他意见:

在该重复切换期间、如果我们发送命令 0x0093 DSG_PDSG_OFF ()、DSG FET 会熄灭并按预期保持熄灭。
如果 OCD1 阈值配置为 40A、而不是 280A、则保护正常运行:DSG FET 关断并在阈值时保持闭锁状态。
问题:
我们希望在触发 OCD1 或 OTD 保护后 DSG FET 保持锁闭(不要自动恢复)。

是否需要另一个配置(恢复模式,保护恢复设置或其他寄存器)来强制 DSG FET 保持关断?
为什么高阈值 (280 A) 和低阈值 (40 A) 之间的行为不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    您能否共享完整的配置设置? 您的是什么 OCD:恢复阈值  和  OCD:恢复时间 设置为?

    是否使用 BQstudio? 如果是、您是否观察到 安全故障位也遵循相同的模式? 此外、是否出现了其他 OCD 故障位 (OCD1、OCD2、OCD3)?

    此外、您是否在使用低侧开关?

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 — 我实际上遇到了似乎完全相同的问题。 我正在尝试测试 OCD1、2、3 和 SCD 功能是否正常工作。 通常、我们的 OCD 阈值将为数百安培、但我只是尝试检查较低电流下的基本功能。 我当前配置了 OCD2、以便在–48A 时触发。 我看到 OCD2 在 BQ-Studio 中正确触发、DSG Vgs 正确驱动至 0V。 然后将其驱动回。 然后、OCD2 再次触发、从而产生该振荡。  

    我只是尝试在 OCD2 之后禁用 DSG FET 并保持关断(包括 PDSG)。  

    有趣的是、当我使用“所有 FET 均关断“命令时,响应符合预期 — 所有 FET 都保持关断状态。 我已成功使用关断的所有 FET、电流为 720A。


    红色= DSG VGS
    BLUE = PACK+

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    SRP 引脚是否接地?

    SRP 和 SRN 引脚会一起跳到非常高的水平、这将导致器件复位其配置。 这将解释为什么 FET 在延迟之前保持高电平、然后因故障而下降。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 SRP 接地 — 我们有带有高侧 FET 的低侧分流器。  

    器件似乎没有在复位其配置 — 在 BQSTUDIO 中不会注意到所有寄存器都被更改回默认值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您将无法通过 Bqstudio 看到重置。  复位 7~10 的主要指示器是 FET 在关断后的 5 μ s 内重新导通。 您能分享一下电路板布局布线吗?

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是器件复位、我设置的所有配置不会都重置为默认值? 值得注意的是禁用 REG1 或 REG2(因为我当前将其设置为在 3.3V 下启用)

    目前、布局有点棘手、但我真的不认为器件正在复位。  

    此外 、当我使用命令 All FET Off 时,响应符合预期 — 所有 FET 都保持关断状态。 我已经多次成功使用所有关断 FET、持续时间达 720A。 在 I test OCD3 的功能时、在 20A 时会发生此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注。

    此问题已由硬件(电路)工程师解决。

    由于我是固件开发人员、我不知道确切的细节、但似乎他们在 FET 方面进行了一些修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,詹姆斯,有任何类型的提示,你可以给我:) 可能分享一个示意图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    这是非常有趣的。 我很高兴它现在正在工作。 我也很好奇、FET 侧发生了哪些变化、以便它现在开始工作。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    如果您也可以分享您的原理图、我将查看一下原理图、看看可能会发生什么情况。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohin Nair 我还创建了一个线程、如果这样做更容易响应
    e2e.ti.com/.../bq76972-pdsg-dsg-fet-oscillating-re-enable-after-ocd3-2-1-scd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    是的、我将关闭此主题并做出响应。

    此致、

    Rohin Nair