This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:降低运输模式电流

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553604/bq25895-decrease-ship-mode-current

器件型号:BQ25895


工具/软件:

您好的团队、

在进入运输模式之前、我们会按如下方式读取寄存器。 我们只连接电池和 430、没有适配器连接。 然后进入运输模式、电池流出的电流为~130uA、430 的功耗将为~1uA、因此请查看以下内容并建议如何将运输模式电流降至 12uA、如数据表中所示。 谢谢。

0= bf、1= 5、2= 3d、3= 3a、4= 4F、 5= 13、6= 5c、7= 8d、8= 3、9= 64、 a=93、b=2、c=0、d=8d、e=5c、 f= 5F、10= 3e、11= 1a、12= 0、13= 3f、 14= 39、

B R、

Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    当测量到电池放电电流 130uA 时、您能否告知 895 工作状态、例如 VBUS(VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT(BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS?

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这已经很久了。 螺纹被视为已求解和闭合。

    谢谢、

    Ning