This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:BQ24259 运输模式失败

Guru**** 2611875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24259, BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551056/bq24259-bq24259-shipping-mode-fail

器件型号:BQ24259
主题: BQ24295 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的先生:

我们在生产中使用 BQ24259、发现了一些无法进入运输模式的器件。 但是、我们仍然能够通过 I2C 读取电池电量计的充电状态 (SOC)。 I2C 总线由电量监测计和充电器共享。 我们想了解充电器在哪些条件下可能无法成功进入运输模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提供更多详细信息?

     在尝试进入运输模式之前和之后、充电器的运行状态分别是什么、例如 VBUS(VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT(BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS?

    2.您是如何尝试进入运输模式的?

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    回复如下:

    谢谢。

     在尝试进入运输模式之前和之后、充电器的运行状态分别是什么、例如 VBUS(VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT(BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS?

    [ALEX] Vbus=5V、iBus=1.5A Vbat=3.7V、IBAT=1.45A VSYS=4.75V ISYS=0.26A   

    2.您是如何尝试进入运输模式的?

    [ALEX]通过 MCU 的 I2C 向充电 IC 发送以下命令。

    Void  EN_SHIPING_MODE ()

       BQ24295_WRITE_REG (0x05、0x8c);

       BQ24295_WRITE_REG (0x07、0x6b);

     

       G_shipping_flag = 1;

    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    进入运输模式后、什么是 VBUS、IVBUS、 VBAT、IBAT  VSYS、ISYS?

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这已经很久了。 螺纹被视为已求解和闭合。

    谢谢、

    Ning