This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:关于 LMZ31710 输出端用于处理开关噪声的 EMI 滤波器。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710, TPS84259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559171/lmz31710-regarding-emi-filter-at-the-output-of-lmz31710-to-handle-switching-noise

器件型号:LMZ31710
主题中讨论的其他器件: TPS84259

工具/软件:

您好、

我  在其中一种设计中使用了 LMZ31710 直流/直流转换器进行 12V 至 4V 转换。 在这方面、请建议使用 EMI 滤波器 (IC)、该滤波器可在该直流/直流转换器的输出端用于处理开关噪声。

此致、

Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/an/slva549/slva549.pdf

    谢谢你
    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Savith、  

    slva549 是以 TPS84259 而非 LMZ31710 为参考的应用手册。 您可以就 LMZ31710 提出建议吗?

    此致、

    Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sahil

    1.上面的应用手册展示了一个使用 LDO 降低输出噪声的示例

    2.当您浏览网页和产品页面时,您将收到一份解决 EMI 问题的白皮书  

     

    谢谢你

    Savith