请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2553工具/软件:
您好、
在其中一种设计中、我使用 TPS2553DRV 作为通过 5V/3A DC/DC 转换器驱动的限流器。 ILIM 电阻器设置为 23.7k、因此限制电流约为 1.1A。 当我通过器件拉取足够的电流来触发电流限制时、TPS2553 的输出电压降至~0V(这符合预期)、但输出电流降至~μ A 500mA 至~μ A 700mA、而不是 ILIM 设置的电流限制值。 此外、输出电流不稳定、会在 500mA 至 700mA 范围内跳跃。
您是否知道导致这种行为的原因、以及 TPS2553 为什么不限制在预期的 1.1A 值?
谢谢、
Adam