This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:查询 TPS25751S 引脚连接和 EEPROM 运行

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564917/tps25751-inquiry-on-tps25751s-pin-connections-and-eeprom-operation

器件型号:TPS25751


工具/软件:

您好、

我们目前正在使用 TPS25751S 设计 PD 电路、并想确认以下几点:

[Q1] VBUS 引脚–FET–VSYS 引脚之间的连接
VBUS 引脚–FET–VSYS 引脚之间是否必须连接?
在我们的设计中、灌电流 VBUS 将不在系统侧使用、因此如果不需要外部 FET、我们希望将其省略。

[Q2]处理 ADCIN1/2 引脚
由于将从 EEPROM 写入 DRP 配置和其他设置、因此 ADCIN1/2 引脚是否可以保持未连接状态?
或者、它们是否应始终按照数据表中的定义通过电阻分压器进行 strap 配置、以连接到 LDO_3V3?

[Q3] I²C TPS25751S 和 CAT24C256 之间的通信
I²C TPS25751S 包含内部 I ² C 控制器、假设器件在启动时自动与外部 EEPROM 通信以进行配置负载、而无需任何额外的外部 MCU 控制是否正确?

[Q4]处理/I2Cc_IRQ 引脚
由于 EEPROM 不输出触发信号、因此/I2Cc_IRQ 引脚在我们的用例中将保持未使用状态。
应该如何正确处理该引脚? (例如,连接上拉电阻,保持未连接状态或连接到 GND?)

我们非常感谢您在这些方面为我们的设计提供指导。
非常感谢您的支持。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [报价 userid=“465179" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564917/tps25751-inquiry-on-tps25751s-pin-connections-and-eeprom-operation [Q1] VBUS 引脚–FET–VSYS 引脚之间的连接
    VBUS 引脚–FET–VSYS 引脚之间是否必须连接?
    在我们的设计中、灌电流 VBUS 不会在系统端使用、因此如果不需要外部 FET、我们想将其省略。

    请确认您要移除连接到 GATE_VSYS 的 FET、仅使用单个 FET。  无 RCP。

    由于将从 EEPROM 写入 DRP 配置和其他设置、因此 ADCIN1/2 引脚是否可以保持未连接状态?
    或者、它们是否应始终通过电阻分压器进行 strap 配置、以连接到数据表中定义的 LDO_3V3?

    这些引脚应始终进行 strap 配置、因为它们定义了 I2C 地址和电池无电运行。

    由于 EEPROM 不输出触发信号、因此/I2Cc_IRQ 引脚在本例中将保持未使用状态。
    应该如何正确处理该引脚? (例如,通过上拉电阻器连接,保持未连接状态或连接到 GND?)[/报价]

    该信号是输入、建议上拉至 LDO3V3。

    此致、
    Chris