This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:在 ISO 7637-2 脉冲 2a 测试期间 LM74502QDDFRQ1 失败

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555578/lm74502-q1-lm74502qddfrq1-failed-during-iso-7637-2-pulse-2a-testing

器件型号:LM74502-Q1


工具/软件:

TI 团队大家好、

您能帮我找出 LM74502QDDFRQ1 问题的根源吗?

在施加 ISO 7637-2 脉冲 2a 期间 IC 出现故障(即使封装已损坏)。 脉冲参数:

测试后的 IC:

原理图:

根据仿真、VS 引脚上的电压低于 64V:

此致、

Yauhen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UPD:

    我可以假定的唯一问题是 VS 引脚出现过压。 此设计是否存在任何其他潜在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yauhen:

    VS 引脚上的电压应是根本原因。

    所选 FET 的额定电压是多少?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shiven Dhir、  

    感谢您的答复。 晶体管的额定电压为 100V。

    如果 VS 电压有问题、我会将输入保护 TVS 更改为 40V:  PTVS54VS1UR -> PTVS40VS1UR。  

    是否最好还在该引脚上添加一个 1k Ω 电阻作为额外的保护?

    此致、

    Yauhen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yauehn:

    不建议在 VS 路径中添加如此高 (1k) 的电阻、因为其作为控制器的电源引脚。

    您可以添加类似 100 欧姆的电阻。  但最好先限制该引脚上的电压并稍后考虑电流。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shiven Dhir:

    这不是标准应用程序吗? 数据表图片:VS 路径上有一个 10k Ω

    此致、

    Yauhen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yauhen:

    在这种情况下、还有一个 1uF 电容器来支持 VS 引脚。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven Dhir:

    因此、如果我将 C24 增加到 0.21uF、1kOhm(或,例如 560 Ohm)电阻器是否是不错的选择? 我的设计有一个要求:能够长时间承受 48V 电压。 因此、满足这两个值是相当困难的:48V 输入电压和 VS 引脚的 65V 绝对最大值。

    此致、

    Yauhen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yauhen:

    是、那么您可以添加 1k Ω 电阻器  

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    似乎 问题比仅 VS 过压更复杂。 我还收到了栅极和 SRC 引脚断开的样片。  因此、解决方案是:

    1.移除 VD1。

    2.在 VS 引脚上添加一个 1k Ω 的串联电阻。 在电阻器电压不高于 40V 的情况下(请参阅图片)。  电荷泵电流非常低 (~300uA)、因此该电阻器不会影响运行。

     随着这些变化、我们通过了所有 ISO 7637-2 脉冲。

    此致、

    Yauhen