This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:使用 BQ25170 + TPS63070 的 USB-C PD

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS63070, BQ25170, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564590/bq25170-usb-c-pd-using-bq25170-tps63070

器件型号:BQ25170
主题中讨论的其他器件:TPS63070BQ24170、BQ25798

工具/软件:

尊敬的团队:

我有一个便携式应用、用于评估 TI 的解决方案。

我绘制了一个如下所示的简单方框图、您能否建议该图是可行的?

要求:

1) 通过 TPS630702 从电池放电至负载。

2) 通过 USB-C PD 适配器为电池充电、同时通过 TPS63070 和 TPS630702 为负载供电。 切断从电池到负载的电源路径。

非常感谢。

SK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SK、

    我想您曾打算在此主题上链接 BQ24170、而不是 BQ25170。 我会指派一位对 BQ24170 更了解的人员来研究这个实验。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SK:

    概括来说、方框图看起来正常。  然而,我的理解是 USB-C SPR 的最大输出电流是 3A 而不是 4A ,仅允许 5*3A=15W 的输入功率给充电器和系统。  即使使用 4A 电流、任何直接进入 TPS6xxx 器件的电流也无法为电池充电。  因此、您可以将 BQ24170 的充电电流设置为 4A、但需要 4.2*4A/5V = 3.4A 才能以 4A 电流为电池充电、系统则需要 0.6A*5V=3W。  可以更改为 BQ25798 等 NVDC 充电器、并将 USB-C 输出电压增加到 9V?  BQ25798 会将其 SYS 输出电压保持在 MINSYS(设置为低于 VREG)或 VREG 中的较高者。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    是的。 即 BQ24170、BQ25170、曾有拼写错误。

    感谢您的答复。

    期待收到任何建议。

    SK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    感谢您的答复。

    我得到了您对 SPR 标准的意见。

    如何将前 USB-C 控制器的设置更改为 9V/3A?

    它将向 BQ24170 和系统灌入 27W 的最大功率。

    此致、

    SK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SK:

    这可能有效、具体取决于您的系统功率需求和所需的最大充电电流。

    此致、

    Jeff