This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51020:TI LTC4120 替代产品

Guru**** 2582815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564417/bq51020-ti-replacement-for-the-ltc4120

器件型号:BQ51020
主题:BQ51050B 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找 LTC4120 的 TI 替代产品。

您能推荐一款同时支持无线电源接收器和降压电池充电器的 TI 产品吗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:  

    TI 的 BQ51050B 是采用 1 IC 封装的无线接收器和降压电池充电器的出色解决方案。 它还提供 2 种封装选项。  BQ51050B 旨在充电至 4.2V 完全充电电压、但数据表中所示的器件还有 2 种其他型号、以支持 4.35V 或 4.4V 完全充电电压。 我已链接以下数据表以供您参考。  

    bq5105xB 符合 Qi v1.2 标准的高效无线电源接收器和电池充电器数据表(修订版 F)

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    感谢您的答复。

    您能推荐将无线变送器产品与 您推荐的 BQ51050B 配对使用吗?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:  

    对于无线电源发送器、所有器件都是 NRND(不建议在新设计中使用)、我们不建议在新系统中对其进行设计。 TI 发送器产品不符合最新标准。  

    此致、

    Garrett