工具/软件:
EDL 电缆用于为 USB-C 设备(例如智能手机)供电、并 强制其进入 EDL(紧急下载)模式、以便能够在故障设备上重新安装固件等。 它们通常通过短接 USB-SS 来工作 USB-HS D+线路至 GND。
这些电缆是基本的 USB2.0 、另一端总是有 USB-A 插头、并且没有 CC 线、因此无法协商 USB-USB PD 合约。
这意味着、在配置为在不满足电源合约的情况下关闭的系统中、器件永远无法进入 EDL 模式、因为一旦 配置了 TPS25751、它就会立即断电。
是否有办法可以确定正在使用 USB2.0 或 EDL 电缆、并使 TPS25751 允许在本例中未协商 PD 合约的情况下供电?
非常感谢、
Justin
=======
<编辑 — 将 USB-SS 的拼写错误更正为 USB-HS>