This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A37:LDO 输出会在负载增加的同时增加

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563327/tps7a37-the-ldo-output-increases-while-increase-in-load

器件型号:TPS7A37


工具/软件:

LDO 可以保持高达 1A 的负载、但我们使用 100mA 并接受 1.25V 的输入和 3.3V 的输入。增大轻负载、每次产生电压增加至 0.5V。

电压因负载变化而升高的潜在原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aishwarya、

    您能否分享负载电流和输出电压的波形?

    当观察到输出电压增加 500mV 时、负载阶跃的幅度是多少?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SNO 电流负载 电压变化 阶跃变化
    1. 0 1.25
    2. 0.001 1.38 0.13
    3. 0.002. 1.75 0.37
    4. 0.003. 2.02. 0.27
    5. 0.004. 2.21 0.19
    6. 0.006. 2.38 0.17
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aishwarya、

    器件似乎超出稳压范围、可能会振荡。

    您还能分享原理图中的高分辨率图像吗?

    输入电容和输出电容值是多少?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电容 4.7 μ F(2 节点)。

    输出有 2 个电容器

    1、输出到反馈 (10nF) 和

    22nF 接地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供该问题的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aishwarya、

    您还能否分享一份原理图、如果可能、还能分享稳压器的布局、其中显示了输入和输出电容器?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不可能的,但我已经提供了资本的价值。请提供问题的可能原因和最佳的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aishwarya、

    TPS7A37 需要一个 1-µF 输出电容器来实现稳定性。 它设计为与所有可用类型和电容值的电容器一起工作时保持稳定。 在多个低 ESR 电容器并联的应用中、当 COUT×ESR < 50 nΩ F 时、可能会发生振铃 总 ESR 包括所有寄生电阻、包括电容器 ESR 和电路板、插座和焊点电阻。 在大多数应用中、电容器 ESR 和走线电阻的总和将满足这一要求。

    还需要注意的是、输出电容器必须与稳压器放置在同一平面上、并尽可能靠近输出、如数据表的第 8.2.1 节所示(为方便起见,附加在底部)。

    如果没有如前所述的负载和输出电压波形、则很难诊断。  

    您的负载的性质是什么(电阻,电容,电感,混合)?

    您是否在输出端看到任何振铃?

    您的输入电压是否经过直流调节、交流整流器等?

    反馈电阻的值是多少?

    您可以尝试移除 10nF CFF 电容器吗?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的负载的性质是什么(电阻,电容,电感,混合)? 差分运算放大器

    您是否在输出端看到任何振铃? 输出稳定

    您的输入电压是否经过直流调节、交流整流器等? 是、来自 3.3V 降压转换器

    反馈电阻的值是多少?  19.6k 和 523k

    您可以尝试移除 10nF CFF 电容器吗? 我能知道原因吗?

    LDO 是否吸收返回的电流?

    以下是在 10k Ω 电阻器 LDO 输出端->10K->opamp 上测得的电流

    灌电流是否可能是一个可能的问题?

    电阻器处的电流为 10k Ω
    0.000072
    0.000067
    0.000042
    0.000027
    0.000016
    5E-06.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aishwarya、

    我并不全面了解您的电路、但既然您提到了使用的运算放大器、那么这 听起来更像是一个稳定性问题。

    当您认为输出稳定时、您是使用示波器来监测输出、还是仅使用直流电压表?

    LDO 不能灌入任何电流、因为它可能会造成永久性损坏。

    LDO 是否用于提供运算放大器的电压?

    我仍然无法辨别您的电路。 10k Ω 是否连接到放大器的反相输入端? 尝试在 LDO 输出和接地之间使用 50 Ω 终端。  

    您至少可以展示包含 LDO 输出和负载的部分原理图吗?

    移除 CFF 电容器将提高环路速度。 使用 CFF 电容器可以提供稳定的电源、但如果存在任何瞬态并且运算放大器和 LDO 之间存在相互作用、则会出现振荡。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在   文件中包含一个 loe2e.ti.com/.../LDO-issue.pdfok  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运算放大器的反相端子具有 DAC 输入、同样我们有 6 个运算放大器。

    在 DAC 输入=0 LDO =1.25V 时

    当在 LDO 电压增加时遇到问题时触发多个 DAC。

    我添加了容差的电压值和原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aishwarya、

    感谢您分享原理图。 问题似乎是通过 R423 和 R422 的反向电流、由 VOCM(高于 LDO 的输出电压)驱动。 LDO 无法灌入电流、因此需要在 LDO 的输出端连接一个接地的负载电阻器来灌入由 VOCM 驱动的反向电流。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能知道您对此问题的建议吗?

    您能推荐备用 IC 吗、这样我们就可以有恒定的 1.25V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aishwarya、

    正如我在上一篇文章中提到的、稳压器不是设计用于灌入电流 、IC27 的负输出端子通过  R423 和 R422 将更高的电压驱动到稳压器的输出端、使输出电压有效地升高。 为防止出现此问题、 需要在稳压器输出端与接地端之间并联一个电阻器与 C437。 添加电阻器将使 LDO 进入稳压状态、电压将保持 1.25V。

    此致、

    Daniel