This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:一些问题需要确认

Guru**** 2591230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565005/tps25751-some-question-need-to-confirm

器件型号:TPS25751


工具/软件:

您好、

 有一些问题需要确认。

问题 1:Type-C CC1 和 CC2 是否在无需主机控制的情况下直接与 TPS25751D 通信?
问题 2:Type-C SBU1 和 SBU2 是否直接与 TPS25751D 的任何两个 GPIO 通信? ADC 是否只需要连接 3.3V?
问题 3:当 Type-C 的 DP 和 DM 同时连接到 TPS25751D 和主机时、是否会发生冲突? 工作原理是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    感谢您联系我们。

    问题 1:Type-C CC1 和 CC2 是否直接与 TPS25751D 通信、而无需主机控制?

    是的、CCx 线路用于 PD 协商、并且 可以直接与 PD 控制器通信。  

    问题 2:Type-C SBU1 和 SBU2 是否直接与 TPS25751D 的任何两个 GPIO 通信? ADC 是否只需要连接 3.3V?

    您是否计划使用 SBU 线路进行液体检测? 如果是这样、SBU 线路必须连接到  GPIO4 和 GPIO5 以进行液体检测。

    是的、电阻分压器连接到 LDO3V3、请参阅下图。

      

    问题 3:当 Type-C 的 DP 和 DM 同时连接到 TPS25751D 和主机时、是否会发生冲突? 工作原理是什么?

    DP/DM 线路 是一个用于 USB 数据传输的差分对。 这意味着两条线路 同时 用于发送数据。 对于 PD 应用、这些线路 多路复用至 GPIO4 和 GPIO5 以用于 BC1.2。

    请注意、TPS25751 不同时支持 BC1.2 和液体检测、因为这两个功能都需要 GPIO4 和 GPIO5 引脚。  

    谢谢您、

    Katilynn