This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27621-G1:BQ27621-G1 的性能和精度

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27621-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556030/bq27621-g1-performance-and-accuracy-of-bq27621-g1

器件型号:BQ27621-G1


工具/软件:

您好:

        在我们的一款新产品中、我计划使用 BQ27621-G1 电量监测计 IC。 我需要回答一个有关 IC 性能的问题。

1. BQ27621-G1 相对于实际电池% SOC 的最大和平均精度是多少?

2. IC 是否包括电池的老化与充电周期、温度等?

此致、

Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、

    [引述 userid=“316398" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556030/bq27621-g1-performance-and-accuracy-of-bq27621-g1

    1. BQ27621-G1 相对于实际电池% SOC 的最大和平均精度是多少?

    [/报价]

    -如果正确的 chemID 和数据存储器参数、校准和整体设置已正确完成、通常取决于负载和外部环境条件会公布 1% SOC 精度。 但是、这是一个预编程的电量计、由于它无法访问整个 chemID 库、因此可能会理解较低的 SOC 精度、除非该电池与有限的 chemID 非常兼容。  

    [引述 userid=“316398" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556030/bq27621-g1-performance-and-accuracy-of-bq27621-g1

    2. IC 是否包括电池的老化与充电周期、温度等?

    [/报价]

    -  根据技术参考手册、运行状况和充电周期似乎不可用 、但我们确实提供了具有此类信息的电量计。 可以使用温度测量、有关更多参数、请参阅 TRM。

    技术参考手册 (TRM):
    https://www.ti.com/lit/ug/sluuad4c/sluuad4c.pdf?ts = 1757693041074&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27621-G1

    谢谢您、
    Alan