This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:放电 FET 未导通

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559380/bq76952-discharge-fet-is-not-turning-on

器件型号:BQ76952


工具/软件:

我使用数据表中给出的参考图设计了 BMS 电路、但该电路正在对电池进行充电和平衡、但没有通过电池包输出引脚放电。 什么将是原因?.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供寄存器设置和状态位? 我怀疑可能存在某种故障或设置会阻止放电 FET 导通。

    我不确定这是您的问题、但建议在 VC15 和 VC16 引脚之间放置一个实际电芯、同时将任何未连接电芯的已使用引脚短接。 在 VC2 和 VC15 之间。

    “BQ769x2 器件系列始终需要至少 3 节电池才能运行。 这些电芯必须按升序放置、以便 VC0 与 VC1 之间、VC1 与 VC2 之间以及 VC15 与 VC16 之间存在电芯。“ T
    这可能是因为电压校准是如何完成的:“此校准是在器件处于 CONFIG_UPDATE 模式时执行的。 为了校准 COV 阈值、首先在 VC16 和 VC15 之间施加等于所需 COV 阈值的外部电压。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../config-bms.txt

    这是我的寄存器配置设置、请先看一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图/设置有几个问题、可能导致出现问题。
    1. Q1 的发射极似乎是直接到达 GND、而不是像它应该那样到达 REGIN 引脚。 因此、REGIN 在 C14 电容器上悬空并连接到 GND。
    2.如果 REGIN 未从 Q1 正确偏置、则不会正确调节 REG1 输出、因为它从 REGIN 供电。
    3.根据提供的寄存器设置、DCHG 引脚配置为 FET 温度输入。 但原理图显示 DCHG 引脚悬空、因此可能会意外触发 温度故障、禁用 DSG FET。
    4.在寄存器设置中、PDSG 引脚配置为预放电模式。 但原理图显示其悬空、因此不会获得任何预放电功能。

    如果没有预放电功能时浪涌电流过高、则可能会触发过流故障、从而禁用 DSG。

    请检查是否在状态寄存器中触发了任何安全故障。 可通过 0x03 Safety Status A、0x05 Safety Status B 和 0x07 Safety Status C 命令显示哪些安全故障可能存在的标志、存在上述安全故障会通过 ALERT 引脚使主机处理器中断。