This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:当在输入电压之前连接电池时充电不正确

Guru**** 2812215 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564565/bq25180-improper-charging-when-battery-connected-prior-to-input-voltage

器件型号:BQ25180
《BQ27427 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我目前正在进行一项 设计、其中我使用了 BQ25180YBGR(与 BQ27427 电量监测计 IC 结合使用)、并且在启动期间观察到了一种非常奇怪的故障模式。

特别是、在将电池连接到 J4 之前、如果我向 VUSB 总线提供 5V 电源、则一切都按预期工作、我能够通过寄存器设置等调整充电电流 但是、如果在 VUSB 之前插入电池、那么当为 VUSB 提供 5V 电压时、无论最大输入电流限制寄存器设置如何、我都会测量非常高的电流消耗 (~1.5A)、并测量锂电池两端的高电压 (4.6V) 几秒钟、然后锂电池的内部保护切断并将其与电路断开、此时我在电池端子上测量到 5V。 我随附了原理图相关部分的屏幕截图。 任何人都可以提供任何见解、调试后续步骤建议或出现此问题的可能原因吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的联系。

    BQ25180 的最大输入电流限制设置为 1.1A、因此如果您看到输入提供 1.5A 电流、并且还在 BAT 和 GND 之间测量到 5V 电压、听起来输入可能在某个地方短接至电池。

    电池连接在原理图中看起来正确:电池连接器连接到电量计的 BAT 引脚、通过电量计的集成检测电阻、从 SRX 引脚连接到充电器的 BAT 引脚。

    您在多少块电路板上看到此问题? 移除电池但连接 VBUS 后、是否在 VIN 上测量 5V 电压? VUSB 是否连接到原理图中的任何其他内容? 如果在 VUSB 之前插入电池、充电是否正常?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    是的、我还认为输入可能与电池短路、但这没有意义、原因有两个:1) 如果我在这两个引脚之间使用万用表测量、我会看到 MOhm 范围内的阻抗;2) 如果我确保提供 VUSB  解决方案 连接电池后、器件的行为便会正常。

    我  系统 如果在提供 VUSB 之前连接电池、请参阅高电流消耗和高输出电压。

    当连接 VUSB 但电池被移除时、我恰好看到 4.2V 电压。 如果我随后连接了电池、则整个系统将按预期完全运行(正常输入电流,正常电池充电周期等)

    但是,如果我  首先 插入电池、然后连接 VUSB、I get 1.5A 左右的电流消耗。 如果在保持 VUSB 连接的情况下快速拔下电池、则在电池引脚上测量到 5V。

    目前、我只在一个电路板上看到这一点、因为我只完成了第一个原型设计。 我确实有这个电路板的 X 射线图像、表明器件下方的焊接看起来正常(没有电桥,空隙过大等)、我也在这里附加了这些图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    这种行为异常、而非器件的预期行为。  无论首先连接输入源还是电池、都不能超过输入电流限制 (ILIM)。  器件可能已 损坏或电路板上从输入端到电池存在意外路径。

    如果用新设备更换设备、问题是否仍然存在? 我知道您仍在启动其他电路板。 了解这个问题是在多个电路板上发生、还是仅在这个电路板上发生、会非常有帮助。

    找出此问题的根本原因的最直接方法是执行 A-B-A 交换、这将确定是电路板还是 IC 是问题。 如果其他电路板不出现该问题、我建议使用以下方法:

    (a) 从原故障电路板上拆下故障器件 (A)。

    (B) 将故障部件 (A) 更换为已知良好的部件 (B)、并检查原故障电路板 现在是否正常工作。

    (A) 将故障部件 (A) 放在 已知良好的电路板上、查看 部件是否存在问题。

    请告诉我您找到了什么。

    此致、

    Alec