This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:问题 1:关于上图所示的问题、当在测试期间调整硬件的过放电保护 (HOCD) 参数时、如果写入操作失败一次但再次成功、则是实际过电流参数 me

Guru**** 2590580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558594/bq27z746-question-1-regarding-the-issue-shown-in-the-above-picture-when-adjusting-the-over-discharge-protection-hocd-parameters-for-the-hardware-during-testing-if-the-write-operation-fails-once-but-succeeds-again-the-actual-o

器件型号:BQ27Z746


工具/软件:

问题 1:关于上图所示的问题、在测试期间调整硬件的过放电保护 (HOCD) 参数时、如果写入操作失败一次但再次成功、则测试期间测量的实际过流参数与 0.5/mV 的正常步进电流相差 2-3 倍。 请帮助调查导致此差异的原因。
问题 2:写入失败后重置的过程是什么? 具体步骤是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请遵循 本文档 进行基于硬件的保护校准。  

    此致、  

    Jonny。