This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:学习周期查询 — 低温后的室温

Guru**** 2640415 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556152/bq27z746-learning-cycle-inquiry---room-temp-after-low-temp

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具/软件:

大家好、团队。

在执行室温和低温学习循环时、使用相同型号的不同电池是否存在问题?

此外、在室温和低温下进行室温和低温优化测试以及进行实际的电池学习时、是否可以将 EV2400 置于室温或低温试验箱中?

如果您可以为 EV2400 提供有关工作温度的任何种类的预防文档、此文档将会很有帮助。

感谢您的支持、

朴在勇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaiyong、

    [报价 userid=“652113" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556152/bq27z746-learning-cycle-inquiry---room-temp-after-low-temp

    在执行室温和低温学习循环时、使用相同型号的不同电池是否存在问题?

    [/报价]

    -如果单元格来自同一个供应商/制造商,且部件号相同,则不应出现问题  

    、是否可以将 EV2400 置于室温或低温试验箱中?

    -建议不要将 EV2400 放置在温度室中、而是建议使用延长线、以便它可以位于测试室之外。

    谢谢您、
    Alan