This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:有关 UCC28950 Tmin 设置的查询

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563690/ucc28950-inquiry-regarding-tmin-setting-for-ucc28950

零件号:UCC28950


工具/软件:

您好、

我目前正在使用 UCC28950 芯片实现和测试 PSFB 转换器。

我对 Tmin 设置有疑问。 数据表指出、Tmin 应设置为最小占空比、以支持在轻负载条件下实现 ZVS(零电压开关)、但我需要对此进行更详细的说明。

您能提供有关该主题的任何设计指南吗? 此外、如果您有我可以查看的任何参考文档、我将非常感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    TMIN 设置决定器件何时进入突发模式。  当占空比/(开关频率较小)< Tmin 时、将触发突发模式。  

     

    对于 ZVS、您需要正确选择匀场电感器 (Ls) 并设置器件的延迟时序。  下面将为您提供应用手册、其中讨论了如何选择 Ls 和设置延迟时序以实现 ZVS。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 RTMIN 电阻器设置进入突发模式之前的最短导通时间 (TMIN )。 但是、我想知道为此最短导通时间选择特定值的理由、或者您是否可以向我提供任何相关文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    与此相关的唯一信息是在数据表中设置 Tmin。

     

    最初、这样做的目的是实现轻负载突发以提高轻负载效率、从而减少驱动 H 桥 FET 引起的损耗;以及 FET 开关损耗。

     

    与我合作的大多数客户将 Tmin 设置为尽可能低的设置、以避免可闻噪音。

     

    此致、