This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27621-G1:4.4V 最大充电电池

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563217/bq27621-g1-4-4v-maximum-charge-battery

器件型号:BQ27621-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

工具/软件:

您好:

BQ27621YZFR-G1A 适用于最大充电电压为 4.2V、4.3V 或 4.35V 的电池
我们的电池最大充电电压为 4.4V(化学成分为 LiCoO₂ μ V)。

  • 该电量监测计是否可以配置为支持 4.4V 电芯?
  • 如果没有、您能否提出替代方法或支持 4.4V 电池的兼容电量监测计 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun、

    建议使用 GPCCEDV 查看您的电池是否与当前电池兼容。 如果电池差异不小于 3%、建议使用可以访问整个 chemID 库的不同电池电量计。

    GPCCEDV:
    https://www.ti.com/tool/GPCCEDV

    谢谢您、
    Alan