This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:将 LDO 输出用于主机电源

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564658/bq25155-using-ldo-output-for-host-power-supply

器件型号:BQ25155


工具/软件:

您好:

我们正在设计一款 空间受限的器件、该器件使用 BLE MCU 和 AFE 进行测量。 BLE MCU 可在 1.7V - 3.6V 电压范围内运行、而 AFE 需要 3.3V

我们希望使用集成式 LDO、以免需要单独的 BMS 和 LDO。 该系统是否可以按如下方式设计?:

在上述设计中、我们希望使用 BLE MCU 作为 BQ25155 的主机。 在上电期间、BQ5155 LDO 将默认输出 1.8V。 然后、BLE MCU 会使用 I2C 将 LDO 输出更改为 3.3V。 LDO 输出变为 3.3V 后、AFE 和 BLE MCU 就可以相互通信了。 在此设计中、未使用 VDD 和 PMID 输出。  

我们知道、BQ25155 的 1.8V VDD 也可用于为主机供电。 但是、我们更希望将 BLE MCU 和 AFE 保持在相同的电压轨上(避免需要 SPI 电平转换器)、并且 VDD 具有 10mA 限制。  

我们想知道、考虑到 BLE MCU 和 BQ25155 之间 I2C 通信的电压电平是动态的、此设计是否可行?

谢谢!

克里斯文·K·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Crisvin、

    是的、应该可以进行此类设置、需要注意的一点是、当不存在 VBUS 时、LDO 由电池驱动、因此电池电压需要为 3.3V + LDO 压降才能为 AFE 供电、因此电池电压的可用范围可能很小。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好的、这是否意味着集成式 LDO 没有直通模式? 我认为这在我们的设置中仍然有效、但像您所说的那样略微限制整个电池电压范围。

    谢谢!

    Crisvin Kadambathil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Crisvin、

    是的、您可以使用直通模式、但我不确定您需要 AFE 的 3.3V 电压有多稳定、因为直通将不再具有 LDO 的额外滤波。

    此致、

    Wyatt Keller