This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546E25EVM-1PH:R13 函数

Guru**** 2594100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564852/tps546e25evm-1ph-r13-function

器件型号:TPS546E25EVM-1PH
主题:TPS546E25 中讨论的其他器件

工具/软件:

团队、

您能否解释一下 EVM 上 R13 的用途? 谢谢!

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS546E25 可使用内部分压器或外部分压器来检测输出。    R13 和 R11 构成一个分压器。   

    EVM 可设置为内部分压器和外部分压器、默认配置为内部分压器。   R14、R11、C32 和 R13 在 EVM 上没有砰砰声。  

    在 EVM 原理图上、由于电路板是针对多种配置进行设置的、因此难以读取。