This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546E25:TPS546E25 原理图审阅

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563935/tps546e25-tps546e25-schematic-review

器件型号:TPS546E25


工具/软件:

我已经实施了您的评论并附上了 链接请查看并告诉我更改  

审核注释为:1.在 VOSNS 至 Vout 和 GOSNS 至 PGND 之间添加 10 Ω 电阻器(这是在源端完成的,但源端并未反映在所连接的链路中)。
                       通过参考数据表中的表 6-4、需要将 U2 的 PMBus 地址电阻更改为 1.78kOHM(使用 1.74k 进行更新)
                       3. Cout 100uF 的额定电压为 10V、330uF 为 4V。

                 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/tps546e25_5F00_stackup.pdf
                         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里回顾了最新的原理图

     e2e.ti.com/.../tps546e25_5F00_stackup_5F00_rev2dd.pdf

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备附近是指哪个设备是源设备还是目标设备??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R5 和 R6 应放置在 U1 的 FB 引脚旁边。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 另外一个将 R6 从 FB 引脚连接到 GOSNS 的反馈是否可以通过源极侧的电阻器将 GOSNS 信号连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spoorti、

    这是使用外部反馈电阻的两相的简单原理图。   

    您可以看到反馈电阻是如何相对于 10 欧姆连接的。  

    Vosns-Gosns 上的 10 Ω 和 100pF 是高频噪声滤波器。