This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79718B-Q1:J4 连接器 UART U1-51 引脚不连接到 J4

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564619/bq79718b-q1-j4-connector-uart-u1-51-pin-not-going-to-j4

器件型号:BQ79718B-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具/软件:

嗨,我有任何硬件连接到 EVM bq79718 EVM 在 J12 连接器,而连接 FRC 2*5 引脚 根据“键“槽口, RX & TX UART 不匹配.

是否有人遇到此问题?

我打开了 USB2ANY U1 MCU 引脚 51、它没有转到 J4 引脚 7、而是 52、转到 J4 引脚 — 8。、找到了 U! MCU 65 引脚连接到 J4 引脚 7、正确吗? 请确认。

连接 USB2ANY J4 和 EVM Bq79718 J12 时需要正确的键槽方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决、发现并纠正问题。  

    螺纹可以关闭