请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79718B-Q1主题中讨论的其他器件:USB2ANY
工具/软件:
嗨,我有任何硬件连接到 EVM bq79718 EVM 在 J12 连接器,而连接 FRC 2*5 引脚 根据“键“槽口, RX & TX UART 不匹配.
是否有人遇到此问题?
我打开了 USB2ANY U1 MCU 引脚 51、它没有转到 J4 引脚 7、而是 52、转到 J4 引脚 — 8。、找到了 U! MCU 65 引脚连接到 J4 引脚 7、正确吗? 请确认。
连接 USB2ANY J4 和 EVM Bq79718 J12 时需要正确的键槽方向。