This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:采用 UCC28950 的电池供电

Guru**** 2616505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564646/ucc28950-power-from-battery-with-ucc28950

零件号:UCC28950


工具/软件:

HELO 全部。 一些星期我试图创建电源从铅酸 24V 到 80 V 1500W . Ihave 创建了原型、但仍会 导致输出同步整流器中的缓冲器二极管和电阻器出现问题。 我使用两种类型的电阻器连接到输出端或二极管阴极的接线、这更多的论坛建议中都采用这种布线。 我遇到负载低/零问题。 负载衰减 1a 后、缓冲电阻器发热较慢。 低负载无法正常工作时、无法进入更高的负载。 仍然不知道如何继续。 是否可以使用上述参数创建直流/直流转换器? 可能会支持 高功率电隔离升压转换器的任何功能方案、但我找不到任何方案或应用手册。 我有很多时间重新计算 ucc28950 的 Excel 工作表、使用 Tina 进行仿真、没有影响。