This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:原理图

Guru**** 2607545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564735/tps43061-schematic

部件号:TPS43061


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在使用 TPS43061 设计一个系统 、因此希望帮助您查看我们的原理图、以确保正确实施并避免任何潜在问题。

该原理图已随附、供您参考。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 开关、

    感谢您使用 e2e 论坛。

    最大电感器电流的最坏情况为 6.2V VIN、19.4V VOUT 和 9A 负载、因此产生~30A 的电感器电流。
    请仔细检查这种情况是否可行、因为它需要更小的检测电阻和更高的电感器电流额定值。

    除此之外、设计对我来说很好。

    如果还有其他问题、请告诉我。
    此致、
    Niklas