This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R017:未使用的引脚

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564437/lmg3100r017-unused-pin

器件型号:LMG3100R017


工具/软件:

您好、

您能告诉我以下未使用的引脚是否可以悬空吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    在左图中、如前所述、将 HI 连接到 SW 引脚、将 HS 连接到 Vin 引脚。 HO 和 HB 输出可以保持悬空、因为顶部器件上方没有使用其输出信号的器件。

    在右图中、使用模拟控制器时、我们也不使用低侧器件的电平转换器、因此低侧和高侧器件的 HO 和 HB 输出将悬空。 已按照图中的建议连接 HI 和 HS 引脚。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Rohan