This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25640EVM-020:使用单个交流或直流输入源时未观察到输出

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25640EVM-020, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564831/ucc25640evm-020-no-output-observed-with-single-ac-or-dc-input-source

器件型号:UCC25640EVM-020
主题中讨论的其他器件: UCC256403

工具/软件:

你好。

我计划使用 UCC256403 设计一个 LLC 谐振转换器。 对于初始测试、我购买了 UCC25640EVM-020 并按照用户指南进行了一些测试。

但是、施加交流 220V 或直流 380V 输入时、不会产生任何输出。
检查连接的原理图后、我们发现电桥整流器 (D10) 输出仅连接到电阻器。

UCC25640EVM-020 是否应该同时施加交流和直流输入?
我只有一个大功率电源、因此很难同时提供这两个电源。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要一次提供交流和直流电。

    如果没有、请 将 TP1 (Vin) 测试点与 TP14(nearHV 引脚)连接、然后仅 在输入中提供直流电源。

    此致、

    Sougata