This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480:关于 CAD 符号

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1685, INA750B, TMP118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563840/lm7480-regarding-the-cad-symbols

器件型号:LM7480
主题中讨论的其他器件:TPS1685INA750BTMP118

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在准备一个原型板、以使用理想二极管验证电源开关电路的运行情况。
创建电路时、他们会从 TI.com 中下载每个器件的 CAD 符号。
但是、在执行批处理文件时、创建符号会失败。

中的符号似乎已成功完成、因此它似乎可以正常工作、但 SMB 文件仍为空。
错误日志指示“FTF"和“和“LAF"的“的许可证丢失。

----------------------------------------------------------------------------------------

C:\Zuken\CR8000\uL_LM74800QDRRRQ1\ZukenCR\fTF\ZukenCR.FTF.err
C:\Zuken\CR8000\uL_LM74800QDRRRQ1\ZukenCR\LAF\LM74801-Q1DRR\zdsain.err

----------------------------------------------------------------------------------------
在客户的环境中、仅提供原理图 CAD 许可证、并且没有封装或其他功能的许可证。
这是否意味着使用此工具需要完整的许可证环境?

是否只能接收 SMB 文件?
下面列出了需要 SMB 符号的器件。

LM74800

TPS1685

TPS37044

INA750B

TMP118

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我不确定我们是否可以提供帮助。

    拥有适当的许可证总是更好。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的答复。

    我们是否正确理解您很难提供 SMB 文件?
    如果是这种情况、我们将鼓励客户获得适当的许可证。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    请鼓励他们获取许可证。

    SMB 文件可能很难获取。

    此致、

    Shiven Dhir