This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900-Q1:寻找具有反极性和过压保护功能的高侧开关控制器

Guru**** 2607545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74900-Q1, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564353/lm74900-q1-looking-for-a-high-side-switch-controller-with-reverse-polarity-and-overvoltage-protection

器件型号:LM74900-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5116

工具/软件:

您好的团队、

我正在寻找一款 具有反极性 保护和过压保护功能的高侧开关控制器 、该控制器与 LM74900-Q1 类似、但具有更宽的输入电压范围。 我的应用输入电压范围为 365V 至 95V。 输入电流为 50A。

TI 是否有任何解决方案? 我正在使用当前的分立式解决方案、通过隔离式直流/直流转换器来驱动背对背 FET 的栅极。  

该级的输出端是基于 LM5116 的同步降压设计。 当 48V 电源反向偏置时、它会消耗 高电流、并在达到电流限值时降低输入电源电压。 如果我完全隔离 LM5116 级、它不再消耗高电流、但 FET 仍导通。

您能为该保护电路推荐一个控制器吗?

此外、当电源反向偏置时、为什么 LM5116 部分会消耗高电流? 是 FET 体二极管吗?

如有任何帮助、将不胜感激。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有能够一直工作到 95V 的解决方案。

    很遗憾给我们带来了不便。

    对于 LM5116、请提交一个新的专用主题、并由该器件专家为您提供帮助。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、我是否可以知道可用控制器的最大输入电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    绝对最大值为 74V

    请查看 LM74910H

    此致、

    Shiven Dhir