请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-1主题中讨论的其他器件:LM5050-2
工具/软件:
尊敬的先生:
当我将外部 56V 电源连接到点 ②、点 ③ 显示 56V(正确)。 但是、当 ① 点未连接到任何电源时、
我在 ① 点测得的电压仍约为 8V、看起来有些电压正在泄漏。
即使在断开点 ④、⑤ μ A 和 ⑥ 逐一连接后、仍可以在相同条件下在点 ① 处测量 8V 电压(仅 ② μ F 由 56V 电源供电)。
只有在断开点 ⑦ 时、点 ① 处的 8V 电压才会消失。
我可以问为什么电压会通过 IC 泄漏?