This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:Vf 变化的症状

Guru**** 2543760 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559276/tlc5940-symptoms-of-vf-changes

器件型号:TLC5940


工具/软件:

您好:

我是负责处理 TI 产品的分销商 FAE。
我收到了客户关于 TLC5940 的问题。
当我使用 TLC5940 连续点亮 LED 五次时、亮度会在第一次和第二次照明之间变化。
从第二次照明开始、亮度几乎没有变化。
下图显示了在五次照明后测量 LED 阳极和阴极电压 (Vf) 的结果。
LED 亮度是传感器在 LED 亮起时捕获的值。
点亮 LED 的条件全部是相同的五次、但在第一次照明后测量的 Vf 明显不同。

(问题 1)
即使 GS 和 DC 寄存器是固定的、Vf 是否也可能波动?
(问题 2)
即使在第二次照明后 Vf 会降低、测量的亮度也会增加。
除了 Vf 之外、是否有任何其他因素会导致亮度与之后的第二个照明有所不同?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很快就会检查并回复您。

    此致、

    Jane Ye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能告诉我您是如何提供 VLED 的? 因为阳极上的电压意外不稳定。

    此外、正向电压低于通常应该的值、那么您还能提供 GS 和 DC 的值以及所使用的 LED 的信息吗?

    此致、

    Jane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我的客户向我提供了以下信息。
    VLED 由直流稳压电源(4V 输出)通过充电 IC 供电。
    GS 和 DC 寄存器设置为 GS:3079、DC:34。
    使用的 LED 是 IR_LED。 随附规格。

    此致、

    e2e.ti.com/.../IR_5F00_01.JX.EA0603D88N00.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    感谢您的更新。 我可能需要更多的跟进信息。

    我可以询问这项测试的条件吗? 如果您使用示波器、是否可以 在 示波器上共享阳极和阴极的波形?  此外、我想知道、如果您在五次测试期间更改了 GS 和 DC 设置的条件、

    此致、

    Jane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    在这五次测试中、GS 和 DC 的设置条件没有改变。
    使用示波器测量阳极和阴极、但未保存图像。
    我们要求客户拍摄示波器图像。
    首先、根据当前信息、如果有任何可能的原因、请告知我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    感谢您的更新。 我需要等待 示波器结果、以便进一步调查。 如果可能、您的客户能否与阳极和阴极波形分享图片?

    此外、我想问一些关于上电顺序的问题。  当您点亮五次时、是否在两次之间关闭电源? 或者您是否重写了任何寄存器? 如果您能分享更多通信详细信息、那会很好。  

    BRS、

    Jane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我从客户那里收到了关于阳极和阴极测量波形的信息。
    在此期间测量阳极/阴极电压、假设光从 LED 照明开始后的 66ms 到 132ms 期间内暴露。
    阴极波形通过 PWM 控制、因此会测量“L"周期“周期内的电压、同时还会测量此时的阳极电压。
    在随附的图中、阳极电压为 3.53539V、阴极电压为 2.65328V、Vf 为 0.88211V。
    另外、关于上电顺序、电源在五次亮起期间永远不会关闭。
    此外、不会重新写入任何寄存器。

    此致、

    e2e.ti.com/.../7674.waveform.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    感谢您的 回复 、感谢您分享的波形。 但是、您能否在一个 PWM 周期内放大波形、并将阳极和阴极电压置于相同的刻度上? 在这种情况下、我们可以更清楚地看到它、并且可以更直接地读取图片上的正向电压。  

    此外、您能分享一下如何测量这个电压吗? 如果您可以绘制 LED 连接示意图并标记您放置探头的位置、那将会非常有用。

    谢谢。此致、

    Jane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我们目前正在与您核实、以确认您所请求的信息、但尚未收到。
    看起来需要一点时间。
    但是、在这种情况下、我的客户的调查将不会进行、因此您能否告诉我、您认为问题的原因是基于您现有的信息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如波形所示、Vf 开始时为低电平、示波器将其视为 V base、因此阳极和阴极的测量可能有点不准确。 但我们仍然需要更多的信息来衡量和进一步分析这一点。

    此致、

    Jane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我的客户给我发送了下面的放大波形。
    关于测量方法、在阴极电压进入 LED 之前观察到阴极电压、在它进入 LED 驱动器时观察到阴极电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    感谢您的答复。 但我有一些后续问题可能需要您回答:

    抱歉、我不太明白“它进入 LED“在这里的含义。 您能告诉我这个阳极和阴极在波形中的测量位置吗? 我看不到光标在此图中的位置。

    由于通道是重叠的、此处的波形有点难区分。 您能告诉我第一个波形中放大的图是哪里吗? 如果可以将两个通道放在一个电压轴上会更好、因为现在我看不到黄色通道、也无法在此图中读取其电压信息。

    您在您的问题中说过有五次照明、您能告诉我这个波形的照明时间是什么时候吗?

    此致、

    Jane