This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:TIDA-050053

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564567/tps62933-tida-050053

部件号:TPS62933


工具/软件:

您好: 
是否有更简单的方法来连接 EN 引脚?
是否可以将引脚设置为固定电压或 GND?
或者开关稳压器是否不启动?

此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    您可以在 EN 引脚和 GND 之间连接 4.7V 的齐纳二极管来获得固定电压。

    您可以将 EN 引脚悬空以使其始终处于开启状态、这在数据表中提到过。

    - Hitesh