This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:FSW 精度

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564701/lm5145-fsw-accuracy

器件型号:LM5145


工具/软件:

您好团队:

当我们将 LM5145 设置为 1MHz 时、开关频率精度是多少?

我们可以预期它约为+/–5%、因为在 400kHz 设置(RRT=25k Ω)的情况下、数据表规格表中有这种说法。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好佐藤山、

    是-+/–5%是一个很好的估计。 正如您所指出的、我们仅针对 400kHz 进行验证 — 但是,我预计 1MHz 的频率变化没有太大差异。 因此、您可以在此处考虑+/–5%。  

    此外、频率变化还将取决于 Rt 电阻器的精度。 (此处建议使用精度为 1%的电阻)。  

    谢谢、

    此致、

    Taru